线程中讨论的其他部件:BQ78350, BQ76952, BQ34Z100,
您好,
我看到您的设计是 BQ76952+BQ34Z100和 BQ769X0+BQ78350。 BQ769X0+BQ78350能否实现16S 设计?
我们的客户是16S 电池组,他们需要预功能,BQ34Z100没有此功能。
或者 您是否有其他用于8S 和16S 的设计值得推荐?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我看到您的设计是 BQ76952+BQ34Z100和 BQ769X0+BQ78350。 BQ769X0+BQ78350能否实现16S 设计?
我们的客户是16S 电池组,他们需要预功能,BQ34Z100没有此功能。
或者 您是否有其他用于8S 和16S 的设计值得推荐?
您好,京明,
否,BQ769x0 + BQ78350-R1A 无法实现16秒。 您需要堆叠设备才能达到16秒,BQ78350-R1A 不支持堆叠。 但是,您可以使用这种方法设计一个8秒的设计。
BQ76952具有放电前/充电前功能,这对您的前置含义是什么? 因此,您可以仅使用 BQ34Z100进行测量,并将 BQ76952用于16秒设计中的其他所有应用。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
您好,京明,
您是指 PRECHG 引脚吗? 这用于控制预充电 FET。 它不控制 BMS。 压力引脚就是我上面描述的,它用于充电器/负载检测,如 《BQ78350-R1A 技术参考手册》第6章“系统存在”中所述。
BQ78350-R1A 通过 SDA/SCL 控制 AFE,这就是 AFE 摆脱保护条件的方式。
BQ76952可以自动摆脱保护条件,它可以自主运行。 主机也可以控制它。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
您好,京明,
BQ78350上的 PRES 针脚是可从系统中取出的电池的一项功能。 因此,如果从系统中取出电池,PRES 引脚将被拉高(由内部上拉电阻器)。
BQ76952没有等效的引脚。 如果您有16个单元格,则需要使用 BQ76952,所以我们来谈谈它的针脚。 它有一个 Pack 引脚和 LD 引脚,可以检测负载是否已连接或充电器是否已连接。

BQ76952具有更多的故障恢复选项。 例如,它可以使用 LD 引脚从短路故障中恢复。 BQ76952 TRM 详细介绍了这些功能。
此致,
马特