This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27289:用于在 LTSpice 中模拟的未加密 Spice 文件

Guru**** 2382190 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27289, UCC27282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086392/ucc27289-unencrypted-spice-file-for-simulation-in-ltspice

部件号:UCC27289
《线程》中讨论的其他部件: PSpice-for TIUCC27282

您好,

我正在研究一些新产品开发中的 UCC27289。 我们的设计团队需要使用未加密版本的 Spice 文件来模拟栅极驱动器的行为。

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您的参与! 我们的此设备专家已离开办公室,下周初将返回。 届时我们将为您提供答案!

    谢谢你,

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,  

    我们没有未加密的 UCC27289 PSPICE 模型。 TI.com 产品页面上的模型可与 PSPICE-TE-for TI 一起使用。 在产品页面上,我们有一个下载 PSPICE-TE-TI-(https://www.ti.com/product/UCC27282#design-development):

    另一种方法是对 UCC27282 (https://www.ti.com/product/UCC27282#design-development)使用未加密模型,因为这些产品具有大多数电气特性,切换特性以及峰值电流规格。   两 个主要区别是:

    • UCC27282的 VDD 范围为5.5V 至16V (5.4V UVLO 阈值),而 UCC27289的 VDD 范围为8V 至16V (7.8V UVLO 阈值)
    • UCC27282具有输入互锁逻辑,可在 LI 和 HI 同时处于高位时关闭两个输出,而 UCC27289没有此功能

    此致,

    莱斯利