This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:LMR43620MSC3RPERQ1的 CAP 问题

Guru**** 2386080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087203/lmr43620-q1-a-cap-question-for-lmr43620msc3rperq1

部件号:LMR43620-Q1

我使用 的是 LMR43620MSC3RPERQ1。 在数据表第38页上,它表示“如果应用程序在接近最小输入电压的情况下运行,则此骤降可能导致
调节器将短暂关闭并复位。 解决这些问题的最佳方法是限制距离
从输入电源到电脑控制器或计划与并行使用铝或钽输入电容器
陶瓷。 这些类型电容器的中等 ESR 有助于抑制输入共振电路并减小
任何过度射击。 20 μF 至100 μF 的值通常足以提供输入阻尼和帮助
在大负载瞬变过程中保持输入电压稳定。'

我的电源输入为5V (USB 端口),输出为3.3V。 距离长度小于25毫米。 我还应该添加一个铝盖吗? 我对铝盖的振动情况有疑问,钽盖太贵。 谢谢你。   

朗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表中提到的问题是,在接近最小输入电压3.3V 等的情况下运行的应用。

    在这种情况下,电脑控制器输出上的大负载瞬态会导致输入电压低于最小输入,从而导致  

    调节器将关闭,直至输入电压恢复。  这种可能性将取决于许多因素,例如您的操作距离有多近  

    最小输入电压,输入电源的有效阻抗,负载瞬态的严重程度以及输入电容的数量。

    以5伏的电压工作,您的床头室大约为2伏。  似乎足以防止设备出现任何问题

    电压不足时关机。

    但是,如果您有任何疑问,最好使用特定的 USB 输入和预期的负载瞬时测试。

    请记住,在输入上使用铝电解质也有助于湿润您可能使用的任何 EMI 输入滤波器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。谢谢