This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A3401:TPS7A3001的替换件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087073/tps7a3401-replacement-for-the-tps7a3001

部件号:TPS7A3401

尊敬的先生:

我希望使用 TPS7A3401替代 TPS7A3001。

原始设计如下:

引脚3和7未连接,引脚6连接到电容器。

使用 TPS7A3401时,引脚3,6,7应根据数据表连接到 GND。

我可以让这3个引脚保持浮动状态,并只将引脚4连接到地面吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         是的,对于 TPS7A3401设备,引脚3.6和7可能会保持浮动。 请确保将引脚4连接到接地。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯里卡纳斯, 请描述引脚3.6和7的内部连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rachamim,

                  针脚3.6和7未连接到模具的接地板。 您可以将引脚保持浮动,也可以将引脚连接到 GND。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特