This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45-Q1:循环跳过/ hiccup

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085890/ucc28c45-q1-cycle-skipping-hiccup

部件号:UCC28C45-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCC28C45TL431

尊敬的 TI:  

我目前正在使用  UCC28C45QDRQ1控制器在电压模式下以500kHz 的切换频率对回扫转换器设计进行原型设计。 我注意到变频器在高达特定负载的 hiccup 模式下工作,持续切换几个周期,然后暂停几个脉冲。 它切换的脉冲量随负载增加,直到在特定负载下切换变为恒定。 数据表中没有提到过打嗝行为。 我最好希望转换器在整个负载范围内不会中断切换,并希望控制器限制脉冲宽度,而不是低负载时的切换周期量(也基于数据表)。 请问您能为我提供如何实现这一目标的信息吗?

此致,

卢克·梅哈瓦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能看到 COMP 引脚和 ISENSE 引脚上的电压波形吗? 确保 COMP 稳定且 ISENSE 清洁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean,

    我不怀疑 ISENSE 引脚,因为我正在电压模式下运行。 COMP 针脚电压为2.5V,波纹约为50mV。 当发生切换时,COMP 电压下降,当切换停止时,电压再次上升。 我想这只是错误放大器在工作和调节方面的作用。 我 确实观察到,一旦切换变为恒定,COMP 引脚将升至2.6V 而不是2.5V。 您会建议如何解决此问题? 到目前为止,我已经尝试调整 UCC28C45错误放大器带宽和驱动光耦合器的 TL431带宽的带宽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过降低应用于 ISENSE 引脚的斜电压幅度并增加输出电压的滤波来解决该问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。