This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:关于充电电流调节精度

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084709/bq25730-about-charge-current-regulation-accuracy

部件号:BQ25730

您好,

客户正在尝试使用 BQ25730和 MCU 为4芯镍氢电池充电。
充电电流将设置为384 mA。
电池已循环。
让我问你两个问题。

1. 了解充电电流准确度为±50%或±25%是否正确?
   


2.能否告诉我,如果充电电流过低,为什么准确度较差?
我假设电流感应放大器的准确度可能会影响它。
  还有其他因素吗?

客户将 EVM 设置为384mA。 但是,每次测试的充电电流从386mA 波动至440mA。
请问有哪些因素会导致充电电流波动?


此致

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yusuke,

    充电电流精确度指定为充电电流的百分比。  由于电流放大器固定偏移,它 通常在低电流电平下显示宽容差,在高电流 电平下显示窄容差。  

    当充电电流过低时,电流波动可能与波纹电流有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    感谢您的支持。
    >充电电流精确度指定为充电电流的百分比。  由于电流放大器的固定偏移,通常 在低电流电平下显示为宽容差>,在高电流 电平下显示为精密容差。  
    我知道电流检测电路的偏移会产生影响。  

    >电流波动可能与充电电流低时的波纹电流有关。
    请告诉我更多关于波纹效应的信息。
    据了解,对于轻负荷,脉冲跳过会增加波纹电流。
    如果波纹电流影响,则充电电流变化被视为随机变化。
    但是,实际测量结果对较高的一侧始终不准确。
    您对此原因有什么想法吗?

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何测量电流的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    客户使用万用表进行测量。
    是否应使用电流探头测量波纹电流?
    您能否评论波纹电流对准确度的影响?

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字万用表测量 RMS 值,而充电电流为平均值。 它的测量值往往很高,特别是当电流有较大的波纹时。 如果电荷电流过低,您可能会尝试使用大值电流感应,例如20mohm。