This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842A:关于 UC3842A 最大 VCC 值问题

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3842A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087274/uc3842a-about-uc3842a-maximum-vcc-value-question

部件号:UC3842A

尊敬的先生:

我知道 VCC 的最高额定值为 UC3842A 吗? 我们看到数据表显示“自我限制”,这是什么意思? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VCC 绝对最大值为30V,建议的工作电压为11V (典型值)。 “自限”说明 VCC 和 GND 之间有一个34 V 齐纳夹。感谢通过 E2E 进行连接。

    此致,

    史蒂夫·M