This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:输出启用

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, TPS38700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086429/ucd9090-q1-output-enable

部件号:UCD9090-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCD9090TPS38700

大家好,团队  

你能不能用我的理解来检查吗?

对于配置为输出启用的所有 GPIO,在重置 UCD9090之前,定时 UCD9090浮动是否正确? 我们是否应该加上低拉力?

谢谢你,  
德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    并非所有 IOS 都是 Hi-Z 的默认值  

    请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slvub50第3.3节

    如果客户对 Hi-Z 有担忧。 下拉较弱是正常的

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,  

    我还有关于定序器和电压监控之间相关性的其他问题:

    1. 按吨延迟排序
    2. 按 N-1导轨的电源状态排序,例如,如果导轨1的电源状态为“良好”,则 EN2=1。 在这方面,我们还可以缓解 吨重的延迟

    如果第一个问题可以,我不担心每个电源轨的订购问题?

     

    此外,边距引脚和监控引脚之间的关联如何完成闭环边界?

    最后,您是否有任何离散利润控制 IC 的建议? 我参见 TPS38700 (VRS10电源序列发生器)和 TPS38900601 (VRS12监控)。  

    谢谢你,  

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参考此快速了解以了解顺序。

    e2e.ti.com/.../53380.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    在满足以下条件之前,对于极限和监测,极限将不会开始:

    滑轨达到其 POWER_Good 阈值

    2.客户发出限位启用以开始限位。

    我不确定是否有一个专用 IC 来支持极限

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,  

    谢谢!

    最佳  

    德拉尼