Wyatt,
如下所示:
客户处于批量生产前阶段,希望澄清一些问题:
1. 电压测量 ADC 是否有工厂校准? 还是仅依靠客户调整?
二, 库仑如何计算 ADC? 它是否还依赖于 客户校准而不是 工厂校准?
3. 以下 自动校准是否适用于两个 ADC? (一个用于电流,另一个用于电压和温度)? 如果 存在自动校准,为什么仍需要客户校准。
在数据表 7.4.2.3自动校准中, 自动校准功能有助于取消 SRP 和 SRN 引脚之间的任何电压偏移,以确保精确
测量电池电压,充电/放电电电流和热敏电阻温度。
4.对于电压测量 ADC,我们的 ATE 基于数据表6.11模拟数字转换器(ADC),对吧? 如何计算粗略最大误差?
VFS = VREF2或 VFS = VREG18×2。 为什么有两个满刻度? 我应该使用哪一个来计算? 即使 是 VREG18×2=3.6V,也无法覆盖4.4V 电池电压。
例如,增益误差492最大误差为0.8 *V 全刻度。 因此,在100%满刻度时,增益误差大于492,对吗? 那么,我们的 ATE 有什么限制?
LSB 是 V 全刻度/2^16,对吗? 还是可以用下面描述的38uV 作为 LSB 来计算表6.11?
“第二个 ADC 是为通用测量设计的16位 Δ-Σ 转换器。 ADC
根据通道选择,在采样过程中自动标定输入电压范围。 转换器
分辨率是其全刻度范围和位数的函数,可产生38 μV 分辨率。”
很抱歉有这么多问题。 客户需要尽快完成其用于大规模生产的软件。
非常感谢。