This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:关于将负载开关与蓄电池充电器配合使用的问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992, BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086386/bq24072t-question-over-utilizing-load-switch-with-battery-charger

部件号:BQ24072T
“线程”中讨论的其它部件:TPS22992BQ24079T

您好,

我使用 BQ24072TRGTR 电池充电器 IC 为我的锂离子电池充电3.7V,6000mAh。 电池将为负载供电(升压转换器将电压升至5V 以为 Rasberry PI 4b 供电)。 燃油表将监控蓄电池的燃油。 BQ24072TRGTR 的输入引脚将通过 USB 获得5V 电压。  BQ24072TRGTR 将仅用于为蓄电池充电,而不为负载提供电源。 在我的项目范围内,我想添加一种切换方法,在通过 USB 充电时,电池不会产生负载。 相比之下,当电池处于未插电状态(不通过 USB 充电)时,负载将从电池中消耗。 我当时认为 TPS22992可能起作用? 但不确定如何连接 TPS22992的引脚以正常工作。   

如果有任何帮助或建议,我们将不胜感激,  

谢谢你,

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯:

    要为您的应用连接 TPS22992,您的图中有标有输入电源的是电池,输出负载是您的转换器等。

    要在 BQ24079T 不充电时将接通针脚拉高,我建议使用 PMOS FET,该 FET 具有由 USB 电源控制的栅极。 当 USB 电源不存在时,FET 可以连接您的电池和 BQ22992的接通针脚。 当 USB 电源存在时,栅极将关闭 FET。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安东尼!