This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2537490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087496/ucc28070-ucc28070

部件号:UCC28070

1.如果设计中未使用 RTA,RTB,CTA,CTB,ROA 和 Rob 的设计参数计算器中给出的值是多少?

2.设计参数计算器给出的参考电路中显示的二极管 DB (通过 L1和 D1连接)的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandran,

    1. 如果未使用 RTA,RTB,CTA,CTB,ROA 和 Rob,您可以将其留空。 它们不会影响其他计算。

    2.dB 被称为“浪涌二极管”,当 Vout < Vin 时,它会分流电源设备周围的电流,以防止启动过程中出现 OC 或电感器饱和。

    此致,

    射线