This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:使用内部 ADC 的 JEITA 电流测量

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086171/bq25892-jeita-current-measurement-with-internal-adc

部件号:BQ25892

dears

我们发现了一个关于 BQ25892的问题,我们启用了 JEITA 充电配置文件,在高温下,我们发现充电电流已降低到一半,这是正确的。

但使用 ADC 回读电流,发现电流是实际电流的两倍,所以这是正常的吗? 在 JEITA 高温条件下,当前重新读取似乎存在一些问题。

谢谢

申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,申俊,  

    我将尝试复制测试,以查看 EVM 上的 ADC 测量在热条件下是否存在问题,并在下周初返回给您。  

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,申俊,  

    您能否确认您正在测试的是 JEITA 状态下的电池温度过低。 在低温条件下为蓄电池充电时,充电电流会降低。 设备在高温下的行为不同。 (充电电压降低)。  

    就观察到的行为而言,当我测试 JEITA 冷却电池状态时,我看到的问题与您提到的设备将充电电流正确降低50%的情况相同,但 ADC 读数是电流的两倍(即大约=设置的 ICHG)。 我不认为这是有意的行为,我将试图进一步研究这一点。  

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,申俊,  

    对于所有 bq2589x JEITA 器件,在冷却电池温度下的 ADC 读数不准确,这是已知行为。 有关更多信息,请访问此 e2e 链接 :https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780848/bq25890-the-low-temperature-charge-current-problem/2887439#2887439 

    此致,

    加勒特