dears
我们发现了一个关于 BQ25892的问题,我们启用了 JEITA 充电配置文件,在高温下,我们发现充电电流已降低到一半,这是正确的。
但使用 ADC 回读电流,发现电流是实际电流的两倍,所以这是正常的吗? 在 JEITA 高温条件下,当前重新读取似乎存在一些问题。
谢谢
申俊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,申俊,
您能否确认您正在测试的是 JEITA 状态下的电池温度过低。 在低温条件下为蓄电池充电时,充电电流会降低。 设备在高温下的行为不同。 (充电电压降低)。
就观察到的行为而言,当我测试 JEITA 冷却电池状态时,我看到的问题与您提到的设备将充电电流正确降低50%的情况相同,但 ADC 读数是电流的两倍(即大约=设置的 ICHG)。 我不认为这是有意的行为,我将试图进一步研究这一点。
此致,
加勒特
您好,申俊,
对于所有 bq2589x JEITA 器件,在冷却电池温度下的 ADC 读数不准确,这是已知行为。 有关更多信息,请访问此 e2e 链接 :https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780848/bq25890-the-low-temperature-charge-current-problem/2887439#2887439
此致,
加勒特