This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:外部电流限制精度

Guru**** 676280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085978/tps27s100-external-current-limit-accuracy

部件号:TPS27S100

各位专家:

外部 电流限值精度的注释如下。

我知道,当电流限制设置为2A 时,当电流超过3A 时,这种准确度是有保证的。 3A 以下的外部电流限值准确度是多少?

此致,

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchikosi-san,

     如果 Tj 大于25°C,3A 以下的电流限值准确度将为15%。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    感谢您的回答。 我有点困惑。 如果外部电流限制精度不取决于过载情况,本说明(3)的用途是什么?

    此致,

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchikosi-san,

    让我澄清一下。 因此,对于设定为2A 的电流限值,假设满足过载条件,准确度为15%,范围为1.7至2.3A。 但是,假设电流达到过载条件,即电流限制设置的1.5倍。 这意味着当负载电流至少为3A 时,电流限制将开始根据计算将电流限制为1.7A 至2.3A。 如果负载电流小于3A (例如电流蠕变),则不能保证精度。 请告诉我这对您是否有意义。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    感谢您的解释。 现在我已经很好地理解了。 因此,如果客户将 Ilim 阈值设置为4A,则电流限制将超过6A。 这种理解是否正确? 由于建议的最大直流电流条件为4A,假设 theta JA 为41并且希望避免 热关机,因此应将 Ilim 设置为低于2.7A(4A/1.5)?  

    此致,

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchikosi-san,

    长时间在电流限制下运行(即使在低电流限制设置中)仍可能导致热关闭,因为电流限制下的 RDSon 过高。 如果客户预期额定电流可以高达4A,则最好将电流限制设置为4A,这样电流限制不会过早触发。 例如,电流限制设置为4A,电流限制将在6A 触发,然后限制为4A。 在6A 瞬态期间,它不应导致热量问题(瞬态热阻抗更小)。

    请告诉我这对您是否有意义。

    此致,

    爱知  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    再次感谢您的回答。 我几乎没有什么了解。  

    关于电流限值,当过载条件 大于电流限值设置的1.5倍时,可保证精度。 这还意味着当电流大于至少 x 1.5时,会触发电流限制。  触发电流限制的比率是多少?  x1.3或其他内容?

    客户只是想知道以供参考。 我们知道这是不符合规格的。

    此致,

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchikosi-san,

    我不知道我是否正确理解您的最后一个问题。 如果您在1.5倍阈值达到后询问当前限制是多少,则数据表规格的设置限制将是0.85 - 1.15倍。 请告诉我这是不是问题。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    很抱歉让你困惑。 请让我总结一下这个问题。 当电流达到1.5x 阈值时,电流限制开始生效。 即使电流在1.0 ~ 1.5x 之间,电流限制是否起作用?

    此致,

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchikosi-san,

    感谢您的澄清。

    对于1.0-1.5x,它可能起作用,也可能不起作用,因为它被归类为电流蠕变。 它可以在(通常低于设定电流限值的25%)之间的任何位置触发和限制电流,但如果未达到1.5倍,则不能保证准确度。

    本应用手册中的第4.1节进一步阐述了当前蠕变。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    爱知