This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:修改后的 PSpice (来自 Webench)未收敛到 VOUT 设定点。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087129/ucc28950-modified-pspice-from-webench-not-converging-to-vout-setpoint

部件号:UCC28950
“线程”中讨论的其它部件: UCC28951

大家好,

我的 PSpice 模拟没有收敛到输出电压设定点,这会导致它在大约8毫秒的模拟过程中偏离设定点。 我已经检查了电流限制是否远远低于2V 标记。 关于 UCC28950可能导致此问题的原因,有什么建议?

背景:

我使用 UCC28950生成了一个工作台设计。 参数为 :22V-36V 至20.00V @ 30A,请参见下图:

CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/196/UCC28950_5F00_22V_2D00_36V-to-20.00V-_4000_-30A.pdf

使用 UCC28950和 UCC28951 PSpice 瞬态模型(修订版 b)文件作为起点,我生成了 PSpice 设计,并进行了必要的更改以支持新的输入/输出参数(如上述 PDF 中的红圈所示)。

右侧图像为12V 输出(原始),左侧图像为20V 输出(已修改)。


我已附加 PSpice 文件以供参考:

/CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/196/UCC28950_5F00_TRANS_5F00_20VID2.DSN

提前感谢您,

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    左侧的波形似乎也夹紧在12 V。   我无法从您的 PDF 中看到反馈放大器设置。  我会仔细检查我猜测输出电阻器分隔器是否设置为将输出控制到12 V。我建议重新分配反馈电压分隔器。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好

    感谢您的回复。 左侧的波形根据“原始”PSpice 模型设置为12V。

    我已经仔细检查过 FB 分禾器;12伏时,原稿为9.09k/23.7千,20伏时,Webench 建议为16.5k/23.7千。 20V FB 分流器的输出电压目前为~13V 时的'拖模'。

    此致,

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我不确定是否正确设置了变压器。 下面的左图是工作台设置,右图是我在 PSpice 中实施的:

    我知道 RS2电阻不匹配,但我是否正确实施了转速比?

    提前感谢您,

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果变压器的转速比太大,可能会限制输出电压的调节。  它看起来与您在变压器上所做的改变与 Webench 设计相匹配。

    但是,当我看一下22至36 V 输出的情况时,A NS/NP = 1.396应该提供30.7至50.3 V。 要保持20 V 输出,需要40%至65%的占空比。  我认为您应该能够获得正确的输出电压。

    您可以研究 CS,COMP 和变压器的输入。  这可能有助于您确定为什么没有获得20 V 电压。

    此致,