This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:热插拔栅极驱动电压。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087025/tps23523-hot-swap-gate-driving-voltage

部件号:TPS23523

数据表提到闸极电压 V (VCC 栅极)= 1V。 它是 VCC 减去 VGATE (即19V)还是仅输出1伏(w.r.t 接地)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niki,

    感谢您的帮助。 我将在明天上午回到你的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niki,

    它是 VCC - VGATE。 标称 VCC - V = 14.5 V  

    因此,MOSFET 的有效栅极至源电压变为 VGATE - VEE = VGATE - VCC + VCC - VEE = 14.5 - 1 = 13.5 V