This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:MIN Vin1和 Vin2电压问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086810/tps54394-min-vin1-and-vin2-voltage-questions

部件号:TPS54394

TPS54394的最小 Vin1和 Vin2,用于 VOUT1的输出电压为1.1伏,而 VOUT2的输出电压为3.3V。

我正在设计此电脑控制器,其输入范围为4.5V 至16V (USB-C VBUS),因此,我需要 TPS54394才能在 VOUT1 (最坏情况为600mA)上输出为1.1V,在 VOUT2上输出为3.3V (最坏情况为700mA)。  MIN VIN 有点混乱,我需要确认 ,如果我的 Vin1和 Vin2输入端只有4.5V,则此电脑控制器将能够输出3.3V 和1.1V。  有人能验证这是否可行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷格!

    我们的美国团队将很快回复您!

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷格,

    是的,对于 Vin1和 Vin2,最小4.5V 的电压应该可以正常提供3.3V@700mA 和1.1V@600mA 。如果此4.5V 来自同一电源,请检查它是否能够在启动和稳态时满足此设计的输入电流要求。 如果需要,您可以在 EVM 上测试此情况。

    谢谢,

    阿莫尔