This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866EVM:固件更新期间出错

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8866EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085280/lp8866evm-error-during-firmware-update

部件号:LP866EVM
“线程: USB2ANY”中讨论的其它部件

我正在尝试将 LP8866EVM 与 LP8866_4 GUI 一起使用。 当我尝试在它们之间建立连接时,我会收到更新固件的通知。 同时按下 BSL 按钮 USB2ANY 时,出现以下错误:

对这一错误的含义以及如何解决这一问题有何想法? 我们非常感谢您的紧急帮助。

此致

RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RO,  

    请按照以下步骤操作,在连接设备时按住 BSL 按钮,单击“更新”按钮。 更新完成前,请勿释放 BSL 按钮。  

    此致,  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XG 您好,

    我继续按下 BSL 开关,但错误通知没有变化。 此外,我注意到,从我第一次将12VDC 连接到 VBAT+和 GNDn, 板载 LED 指示灯都不亮。 在任何地方都没有太多的描述。 您能让我谈谈潜在的问题吗?

    RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RO,  

    1. 继续按下 BSL 开关,

    2.单击步骤2中的“更新”按钮

    3.更新完成后,释放 BSL 开关;  

    请尝试将12VDC 电源连接至香蕉连接器,而不是 VBAT+和 GNDn;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaoguang1,

    感谢您重新执行必要的步骤。 这正是我执行固件更新任务的方式。 请告诉我:

    1)如果 LP8866EVM 板有问题或没有问题,还需要检查哪些其他检查点?

    2)此固件更新针对哪个设备? (USB2ANY 或 LP8866 GUI 或 LP8866驱动程序芯片)

    3)连接12VDC 后板载 LED 是否会亮起? 还是需要连接 USB2ANY 以获得 LED?

    4)目前我不打算使用 TI 提供的 GUI 进行开发工作,因为在我的项目时隙上花费了我的成本,但我猜连接到 USB2ANY 正消耗 LP8866板载 LED 驱动器芯片。  

    此致

    RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RO,  

    1.您可以在独立模式下运行 LP8866 EVM 板。 请参阅《LP8866EVM 用户指南》(SNVU685A)中的2.7独立评估说明,  

    2. USB2ANY 的固件更新;  

    请参阅项目1

    4.当然,您可以在独立模式下工作。 或者,您可以直接将主机 I2C 总线连接到 EVM 板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我目前正在使用它作为独立设备。 但我无法解决原来的问题。 如果我需要更多帮助,我将打开新的支持线程

    无论如何都要感谢所有的帮助。

    此致

    RO