This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:电池未充电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085652/bq24075-battery-is-not-charging

部件号:BQ24075
线程中讨论的其他部件:BQ27441-G1

您好,

我设计了以下示意图来为电池充电。 但是,尽管 LED 指示灯连接至 CHG,但我的电池未充电。 P2连接到蓄电池,P3连接到5V 充电输入。 有没有地方我把它们连接错了? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎使用 E2E!

    您是否能够与 BQ27441-G1仪表通信并查看充电电流或蓄电池电压? 看到这种情况时,您能测量蓄电池的电压,看到没有电荷时可以测量 ISET 电压吗?

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这就是我从 BQ27441-G1得到的:

    充电状态(%): 34%
    蓄电池电压(mV):3782 mV
    平均电流(mA):0 mA  
    全容量(mAh): 1126 mAh
    剩余容量(mAh): 374
    平均功耗(mW): 0 mW
    健康状况(%): 93%

    ISET 处的电压为447mV

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yi-Shiun Wu,

    我的正确之处在于您的 ISET 电阻器是590k 电阻器? 有效电阻范围为590欧姆至8.9千欧。 目的是590欧姆电阻器吗?

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您找到这个错误! 但是,我将 ISET 电阻器替换为1.5K 欧姆,它仍不在充电。 从 BQ27441中,我仍在读取0mA。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想再看一下示意图,确实注意 到 BQ24075的 BAT 针脚上缺少最小4.7-UF 电容器。 您是否能够在此处添加电容器并查看电荷是否发生变化?

    您是否能够测量我的以下电压(首选波形):

    • BQ24075的 VIN
    • Vout of BQ24075
    • BQ24075的 VBAT

    以下测量也很好

    • BQ24075的 TS 针脚处的电压
    • BQ24075 SYSOFF 针脚处的电压
    • ISET 引脚上的电压,以及您提到的1.5k 欧姆电阻器

    您是否还能提供 BQ27441的寄存器转储?

    此致,

    安东尼·范