This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:SPICE 模型和设备模式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084504/tpsm5d1806-spice-model-and-device-mode

部件号:TPSM5D1806

你好

我们对 TPSM5d1806 设备有一些疑问。

1. TPSM5d1806的 SPICE 模型是否包含内部寄生信息? 如果不是,如何模拟内部寄生效应?

2.设备支持两种模式:双输出和并行输出。 我们希望使用单相单输出,因为我们的电流要求小于3A。 因此,第二个输出将始终被禁用。 没关系吗?

此致

库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,

    我们的美国团队将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TPSM5d1806的 SPICE 模型是否包含内部寄生信息? 如果不是,如何模拟内部寄生效应?

    需要哪些内部寄生信息进行模拟。   开发这些模型是为了快速模拟启动和瞬态响应。   因此,除非 瞬态和启动 sim 需要额外的组件,否则不可能添加额外的组件

    2.设备支持两种模式:双输出和并行输出。 我们希望使用单相单输出,因为我们的电流要求小于3A。 因此,第二个输出将始终被禁用。 没关系吗?

    是的, 有两个启用引脚。   禁用一个启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据 TPSM 数据表,SW 节点电压额定值(瞬态)为3V 至18V。 考虑到 PCB 寄生和内部封装寄生,我们希望模拟对 SW 节点的振铃效应。 我们是否可以通过任何方式来模拟这种情况,以确保我们的布局符合建议的操作条件。

    此致

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在测试台上添加寄生成分,以模仿寄生成分。   

    但我不确定这项努力是否有意义。   

    该模型是一个简单的模型,使用了许多理想的组件,并且没有导联帧寄生。

    该模型用于检查负载瞬变和启动。  

     

    PCB 布局是否与  数据表 www.ti.com/.../tpsm5d1806.pdf

    此外,我们还拥有一个可以  测试和检查 SW 节点的 EVM www.ti.com/.../sluuc66b.pdf。