This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:充电

Guru**** 2513635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086594/bq24072-recharge

部件号:bq24072

大家好,团队

客户使用 了 bq24072。在电压降至 Vrch 之前,不会为电池充电。  如果配备了燃油表,将出现以下情况:

当电源超过90%时,适配器将不会充电,并且只有在使用电量低于90%时才会充电。  当他用手机等任何电源连接到充电座时,如何实现100%的充电?

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    您是否指的是90%的 VBATREG 电压? 是否有波形可以更好地显示这种行为,以便我们进行诊断? 当 BAT 低于90%且高于90%时,CHG 电压,BAT 电压和蓄电池电流会有所帮助。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼·范

    由 bq24072, VBAT(REG)=4.2V 管理, 即充满电时为4.2V。  VRCH=4.1,即当电池电压低于4.1V 时,将对其充电。  

    问题:

    例如,当蓄电池电压降至4.12V 时,燃油表的功率不是100%。  假设充电电压为95%,则此时不会对充电头充电。  电池未充满,为什么不给电池充电?

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    这就是设备的设计方式。

    如果希望将电池保持在100%,建议切换/CE 引脚以保持设备充电或选择低端接电流。

    持续为电池充电的问题在于防止过度充电并保持电池的健康状况。

    此致,

    安东尼·范