This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:如果所有引脚在100%占空比下都在使用,收集器电流

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087676/uln2003a-collector-current-if-all-pins-in-use-at-100-duty-cycle

部件号:ULN2003A

您好,

数据表- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf?ts=1648041646901&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FULN2003A 

根据 ULN2003A 数据表中的第9页图4,如果我使用 DC (100%占空比)驱动我的7路可用输出, 收集器的最大电流大约为70mA。


我想澄清这70mA 是每个输出 还是70mA 是所有7个输出的组合

谢谢,

Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam 您好,

    它适用于7个输出同时进行,因此每个通道的电流为~70mA。

    此致,

    Kalin Burnside