This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90910:UCD90910风扇控制 IO 针脚

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087516/ucd90910-ucd90910-fan-control-io-pins

部件号:UCD90910

UCD90910上的 PWM 风扇控制器端口可以设置为“开路集电极”输出-这些输出的电压限制是多少。

我想用 PWM 控制24V 风扇-集电极开路输出是否能应对这一情况?

PWM 风扇输入连接到由10k 电阻器拉动至24V 的 FET 栅极。 请参阅 PWM 风扇输入图像。  

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不能,所有 IOS 在3V3时都受到限制,即使漏极开路。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yihi 的及时回复。

    我猜3V3限值是由内部 ESD 保护二极管引起的?

    不幸的是,我现在必须在每个风扇控制器上添加两个外部晶体管,以确保信号不会反转。  

    由于 PWM IO 在启动时处于低位,我需要确保在此期间风扇不会打开。

    此致

    彼得   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,内部 ESD 二极管强制限制。

    低输出时,FPWM 引脚是默认值。

    此致

    宜和