请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV700 您好,
在数据表中为 EN 引脚编写的;
"启用引脚。 驱动 EN 超过0.9 V 会打开电脑控制器。 μA 低于0.4 V 时,调节器将进入关闭模式,并将工作电流降至1 μ A (额定)。
启用引脚(EN)处于活动高位置。 当 EN 引脚的电压超过0.9 V 时,设备将启用。当 EN 引脚保持在0.4 V 以下时,设备将关闭。当不需要停机功能时,可以将 EN 连接到输入引脚。”
根据这一点,我是否应该像图片那样建立联系?
来自蓄电池连接器的 VCC 应该在此处以 Vin 的形式连接,对吗?
请提前感谢。