This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:Chem ID 配置和低温

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087304/bq27742-g1-chem-id-configuration-and-cold-temp

部件号:BQ27742-G1
“线程”中讨论的其它部件: GPCRBBQSTUDIO

您好,  

 我们最近从 TI 获得了 Chem-ID 后,对 BQ27742-G1有一些问题。

  1. 在‘化学品后,出现了更新‘target bqz container’的提示(请参阅随附的 Chemid-Update-Screenshot’)。 这是否会对 FG 配置产生任何影响? 如何更新 bqz 容器?
  2. 化学更新后是否需要运行任何学习周期? 程序是什么?
  3.  在低温(-20C)下,跟踪能力和 SoC 似乎存在问题,如所附图片‘TI_FG_ColdTempPerformance’中所示。 我们正在使用 Arbin 容量作为比较基准。 如何校准 FG 以获得更好的低温精度? 学习周期会改善吗?  我们遇到了 GPCRB 工具,但对程序不熟悉。 是否需要这种方法来更好地跟踪低温环境?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:请从 https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO 更新 bqStudio。 这将有最新的 bqz。

    #2:这是 TI 为您的细胞创建的 ChemID (=您将细胞发运给 TI)还是您通过品牌/模型找到的 ChemID? 如果这是 TI 的新 ID,那么您不需要完整的细胞阻力学习周期(尽管您需要确保 Qmax 设置正确,这不是 ChemID 的一部分)。 出于实际目的,在缩短的学习周期中至少需要 Qmax 更新。

    3:ChemID 可能未针对-20°C 进行优化 请执行 GPCRb 中的步骤。 GPCRb 的输出是一个更新的 ChemID (.chemdat 文件)和一个更新的.gg 文件,其中包含热模型的更新。 请注意,极其谨慎地遵循 GPCRb 用户指南中的说明至关重要。 特别重要的是,温度测量能够反映在低环境温度下细胞发生的情况(例如 在实际产品中(不仅仅是裸细胞),温度室不会将-20°C 的空气喷到细胞上。 其想法是,GPCRb 会在环境温度为-20°C 时学习产品(外壳中具有温度隔离行为)在放电过程中的电阻和自加热的变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常感谢快速而详细的回应!  

    ChemID 是由 TI 创建的,-20C 是否是 TI FG 表征过程的一部分?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚检查了。 ChemID 5682是在0°C,25°C 和50°C 下完成的

    对于-20度 C,可能需要进行 GPCRb 和手动调谐。 温度 k/a 设置正确也很关键。 如果测得的温度下的电阻值正确,仪表将随着时间的推移了解这些电阻值。