This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866EVM:混合模式配置(独立)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8866EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087656/lp8866evm-hybrid-mode-configuration-standalone

部件号:LP866EVM

我了解到,目前 LP866EVM 配置为使用 I2C 设备地址0x2A 在相移 PWM 模式下运行(因为11.0K 连接到 LP8866的模式引脚),但我计划将开发板用于“混合模式”,在这方面我有一些疑问:

1)在 LP8866的数据表中,有人指出,连接到模式引脚的电阻器决定了 I2C 设备地址和 LP8866的模式,我们有两个可能的 I2C 设备地址:0x2B &0x2A,每个地址值的 LP8866模式有四种配置。 在0x2B 上使用0x2A 是否有任何好处?

2)我目前是独立于微处理器 IC 的 LP8866EVM 接口,希望使用“混合”模式,将0x2B 用作 I2C 设备地址。 在这种情况下,我需要将 R 31 (R_Mode)从11.0K 替换为4.75K?

3)在混合模式下使用 LP8866EVM,我是否需要将 LP8866的 PWM 引脚连接到 UC 才能在强度低于12.5%的情况下使用 PWM 调光控制模式? 对于使用模拟调光控制控制的剩余强度级别,通过 I2C 发送数据字节? (我知道听起来很傻,但我想确认这一个)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里玛,  

    1.没有区别。  

    2.是的,是的。  

    3.您可以选择 BRT 模式。 如果选择了 PWM 模式,则需要 PWM 输入。  或者,您可以配置 DISPLAY_BRT 值;  

    此致,  

    XG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,XG。 我们非常感谢您的帮助。

    RO