我了解到,目前 LP866EVM 配置为使用 I2C 设备地址0x2A 在相移 PWM 模式下运行(因为11.0K 连接到 LP8866的模式引脚),但我计划将开发板用于“混合模式”,在这方面我有一些疑问:
1)在 LP8866的数据表中,有人指出,连接到模式引脚的电阻器决定了 I2C 设备地址和 LP8866的模式,我们有两个可能的 I2C 设备地址:0x2B &0x2A,每个地址值的 LP8866模式有四种配置。 在0x2B 上使用0x2A 是否有任何好处?
2)我目前是独立于微处理器 IC 的 LP8866EVM 接口,希望使用“混合”模式,将0x2B 用作 I2C 设备地址。 在这种情况下,我需要将 R 31 (R_Mode)从11.0K 替换为4.75K?
3)在混合模式下使用 LP8866EVM,我是否需要将 LP8866的 PWM 引脚连接到 UC 才能在强度低于12.5%的情况下使用 PWM 调光控制模式? 对于使用模拟调光控制控制的剩余强度级别,通过 I2C 发送数据字节? (我知道听起来很傻,但我想确认这一个)