This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:使用 TPS23753进行设计

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23755, TPS23755EVM-894, PMP8803, TPS23753A, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087910/tps23755-designing-from-tps23753

部件号:TPS23755
线程中讨论的其它部件:TPS23753,,, PMP8803TPS23753ATPS2378

大家好,团队

我们是否有一些文档显示如何使用  主侧调节将设计从 TPS23753发展到 TPS23755?

如果不是,建议考虑哪些方面? 理想情况下,我们希望有一个“食谱”  

谢谢,致以诚挚的问候,

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安,  

    我们在面向客户的幻灯片中提供了有关此方面的更多信息,我可以在内部向您发送。  

    但在较高的水平上,TPS23755用于13W 的12V 二极管回扫。 请查看 TPS23755EVM-894。  

    相对而言,TPS23753A 是12V 二极管回扫的解决方案,即 PMP8803。  

    我建议复制 TPS23755EVM-894。

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    感谢您的支持!  

    根据  主板的不同,客户还希望使用 TPS23755进行5V (1W)输出。  

    您认为这在初级侧规中是可行的吗?

    谢谢,最棒的一个地方

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安,  

    该 EVM 设计为13W,因此效率未得到优化。 主侧调节需要特定的变压器设计,我们没有1W 版本。  

    老实说,对于5V / 1W,客户可以像集成 DCDC 解决方案一样购买。 将其与 TPS2378等独立 PD 配对,并对其进行设置。 这将是我的建议。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)