This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:有关 CLSA 和 CLSB 分类的问题,AUTCLS

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087717/tps2372-questions-about-clsa-and-clsb-classification-autcls

部件号:TPS2372
“线程: TPS2373”中讨论的其它部件

您好,

我对 TPS2372分类和 Autoclass 功能有一些疑问。

(1)自动对等功能是否覆盖由 CLSA 和 CLSB 电阻器设置的固定 PD 类?

我知道,可以使用 CLSA 和 CLSB 引脚上的电阻值组合将 PD 类设置为固定类。 但是,如果同时启用了 Autocalss 函数(AUTCLS 低),Autoclass 是否会覆盖 Set PD 类? 根据下面的 E2E 讨论,它看起来像固定 PD 类,而 Autoclass 函数不能同时启用。

(+) TPS2372:连接某些负载后输出会下降。 -电源管理论坛-电源管理-TI E2E 支持论坛

(2)如果 PD 类设置为 8,或者我们只使用 Autoclass,TPS2372-4是否支持 IEEE802.3af 链路(PSE=15.40W)?   

IEEE802.3bt 标准向后兼容。

(3) Autocalss 如何工作?

(4)如何确定我应该使用 Autoclass 还是固定 PD class?

(5)我应该使用 TPS2372 还是 TPS2373?

TPS2372和 TPS2373非常相似。 主要区别在于 TPS2372具有 AutoClass,TPS2373具有适配器优先级和高级启动。

在我们的设计中,我们希望至少同时支持 IEEE802.3af 和 IEEE802.3bt 类型4。 如果我们能够支持所有4个 PoE 标准,那将是非常好的。

感谢你的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,刘  

    自动类别功能已集成到 PoE 标准中,以优化 PoE 照明应用。 想想一个工厂,许多灯都连接到 PSE,所有灯都一直亮着,并且总能消耗相同的电量--负载永远不会改变。

    因此,Autoclass 的工作方式是让 PD 在 PoE 握手后的特定时间限制内绘制最大功耗。 考虑到一家工厂,这家工厂非常适合照明,因为它们会立即打开以达到满负荷。 这里的最大好处是不同的 PoE 灯将消耗不同的功率,因为它们的间隔与 PSE 不同--电缆中有功率损耗。 因此,最靠近 PSE 的灯将消耗最少的电量,而整个房间的灯将消耗最多的电量。 这有助于 PSE 精确地为每个端口提供电源预算。 这里唯一的需要注意的是,每个端口的新功率限制必须小于请求的级别。 所以你不能有一个轻量级请求13W,然后画16W。 但是,如果光线请求25W,则仅消耗16W,PSE 也会相应调整以使其可以在其他地方使用功率,这一点很好。  

    如您所见,Autoclass 适用于此特定应用程序,因此很难找到不同的用例----也没有人使用 Autoclass,除非它用于照明。 但是,如果您的应用程序适合,它确实有其优点!  

    至于 TPS2372与 TPS2373,您已缩小了差异—TPS2373具有高级启动和适配器优先级。  

    如果您有适配器,则适配器优先级是一项不错的功能。 高级启动适用于反向和 ACF (主动锁模正向)。 如果您有一个非隔离的 DCDC (就像一个降压,这在照明方面很常见),则无需为此功能付费。 ACF 和反向不需要高级启动,但它有助于更平稳地启动。  

    那么,您需要问一下什么类型的 DCDC 以及您有什么类型的适配器(如果有)?

    为了向后兼容,我们的部件和标准是向后兼容的。 如果 PSE 符合类型1 (15W)或 IEEE802.3.af 标准,并且看到有效的检测,但类无效,则它将发送最大功率。 因此,如果您的 PD 是第8类,并且您将其连接到15W PSE,PSE 应发送15W --- 假设它符合要求。 现在,这是您的 PD 应该只消耗15W,如果它试图消耗更多,则它不符合要求。 第2类 PSE 的情况也是如此,他们将发送30W。  

    如果您知道您的负载始终为15W,那么如果您的特定应用为13W,而其他设计为71W,则您可以始终将类电阻器更改为3类。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)