“线程: TPS2373”中讨论的其它部件
您好,
我对 TPS2372分类和 Autoclass 功能有一些疑问。
(1)自动对等功能是否覆盖由 CLSA 和 CLSB 电阻器设置的固定 PD 类?
我知道,可以使用 CLSA 和 CLSB 引脚上的电阻值组合将 PD 类设置为固定类。 但是,如果同时启用了 Autocalss 函数(AUTCLS 低),Autoclass 是否会覆盖 Set PD 类? 根据下面的 E2E 讨论,它看起来像固定 PD 类,而 Autoclass 函数不能同时启用。
(+) TPS2372:连接某些负载后输出会下降。 -电源管理论坛-电源管理-TI E2E 支持论坛
(2)如果 PD 类设置为 8,或者我们只使用 Autoclass,TPS2372-4是否支持 IEEE802.3af 链路(PSE=15.40W)?
IEEE802.3bt 标准向后兼容。
(3) Autocalss 如何工作?
(4)如何确定我应该使用 Autoclass 还是固定 PD class?
(5)我应该使用 TPS2372 还是 TPS2373?
TPS2372和 TPS2373非常相似。 主要区别在于 TPS2372具有 AutoClass,TPS2373具有适配器优先级和高级启动。
在我们的设计中,我们希望至少同时支持 IEEE802.3af 和 IEEE802.3bt 类型4。 如果我们能够支持所有4个 PoE 标准,那将是非常好的。
感谢你的帮助。
此致。
刘