This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:关闭期间输出端子处的电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087312/tps25947-voltage-at-out-terminal-during-shutdown

部件号:TPS25947

你好。
当我用过电压关闭 TPS259474时,我在输出端子处获得大约1V 的电压。
我们认为这是由于后级二极管或电路中的漏电流造成的,但我们不知道具体原因。
我正在附上一个示意图,以便您可以检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福川,您好!

    您是否在设备输出引脚处看到1V 电压?

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈埃尔先生。
    是的,输出引脚上显示大约1V。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽,您好!

    1.您怀疑由于电池正在提供4伏电压,电池正在通过二极管泄漏到 VOUT 的 efuse 针脚中?

    2.您可以移除二极管并再次测试吗?

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈埃尔先生,

    我们已确认电流通过二极管从蓄电池泄漏。
    泄漏电流约为110uA。
    当蓄电池断开时,不会产生1伏电压。
    也许泄漏电流产生的是1V,但根据连接的电阻值计算时,它不是1V。
    我认为 TPS259474LRPW 的内部操作与它有关。

    此致
    福川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽,您好!

    1.您期望的电压是多少? 您是如何计算的?

    2. OVLO 期间的 efuse VIN 是什么?

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈埃尔先生你好,

    我假设电压大约为110uA* 64.8kΩ。
    OUT 引脚和 A_GND 之间的实际电阻约为6.2kΩ Ω。
    VIN 输入约为6V。 或者,在没有 VIN 的情况下也会出现同样的现象。
    测量波形随附。
    CH1为 VIN,Ch2已耗尽,Ch3为蓄电池电压。


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽,您好!

    1.如何测量二极管漏电流? 数据表中是否提到了这一点?

    二,关注点是什么? 如果阻抗为64.8K,则输出电压将更高。 现在我们的电压更低,这是好的

    此致

    库纳尔·戈尔