This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:与 TPS1663的比较

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087868/tps27s100-comparison-with-tps1663

部件号:TPS27S100
“线程”中讨论的其它部件:TPS1663

我过去使用过 TPS1663,我很好奇 TPS27S100如何与一般 eFuse 系列进行比较和对比。  似乎有很多重叠,但 TI 明确将它们划分为“eFuse”与“高端开关”,因此我想知道两者之间是否存在一些根本性的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    对于 TI 的器件,高端开关用于驱动负载,而不是 efuses。 因此,高端交换机实施了电感负载驱动,电容充电涌入电流周期等功能,而 efuses 却没有实施。

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf

    本应用手册很好地概述了设备之间的差异。  

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS1663是否能够限制浪涌并为未知电容负载充电,对吗?  我正在我的当前应用程序中利用这一优势。  我使用 TPS1663作为高端交换机。  启用交换机后,TPS1663会将涌入电流限制为阈值,直至涌入事件结束。  它还具有一个热调节回路,当部件开始过热时,该回路会降低电流。  eFuse 似乎在这个应用中做得很好。   TPS27S100是否 能够处理此问题?  最重要的是限制浪涌电流的能力,但也要保持有限的电流直到输出电容器充满电-在某些设备中,当开关达到电流限制时,开关会闭锁,这对该应用不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    TPS27S100能够按照盖充电的设定值夹紧电流。 盖充电后,如果需要降低电流限制,您可以通过 MOSFET 控制电路调整外部电阻器以调整电流限制。

    它适用于带帽负载驱动。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    爱知