This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087941/tps1h100-q1-tps1h100-q1

部件号:TPS1H100-Q1

您好,

请向我们提供  TPS1H100-Q1零件的完整电气参数详细信息,如- IOH,IOL,VIH,VIL,VOH,VOL,VOL,IIH,IIL。

此致

高斯基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高斯基克

    对于此设备(因为它是作为交换机构建的,其明确目的是提供从源到负载的直流电源),问题参数是 V_IH 和 V_IL。  

    您可以在以下数据表中找到这些信息:

    如果部件通电,插针上的任何电压超过2V 将导致部件接通,任何低于0.8V 的电压都将导致部件关闭。

    建议不要在输入引脚上以2V 至0.8V 的电压工作。

    谢谢,

    Shreyas