This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:BQ24230和 BQ51013B 连接

Guru**** 2385020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087817/bq24230-bq24230-and-bq51013b-connection

部件号:BQ24230
“线程”中讨论的其它部件: BQ51013BQ51013B

您好,

客户希望对其申请提出疑问。 客户希望在其应用程序中连接两个 IC,请参见下面的详细信息。

我对产品有一些疑问。 产品 BQ51013b 的输出引脚的输出电流是否会降低电流,因为我要使用芯片 Bq24230,但其输入电流最多只支持600 mA。 显然超出了限制,因此我需要控制最大电流。 所以想问什么是好方法? 假设我要控制高于500 mA 的 Bq51013的输出,我该怎么办?
因为我的产品需要这两块芯片,但出 bq51013b 和出 bq24230的输入电流不匹配。
数据表中提到的动态整流器控制算法,如果我要输出500mA 最大电流,那么我的电阻设置为500欧姆? 我刚刚计算出500 mA 时的电阻应为523欧姆。
这不是很好,并将两个引脚的电阻一起扣在接近电阻值的位置。 例如,电阻值为400。 另一个电阻值是100,我们能吗?
谢谢你。
此致,
五月纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    BQ51013B 是否会为 BQ24230供电,或者这些设备是否会并行供电? 如果 BQ51013B 正在为 BQ24230和其他外围设备供电(这是需要更高输出电流的原因),则可以将 BQ51013B 设置为600 mA 输出设置,同时在 BQ24230上设置500 mA 输入电流限制。

    对于 BQ51013B,您可以按照  数据表8.3.4部分中所示的设置当前限制的步骤操作。

    对于 BQ24230,您可以按照  数据表8.3.3.1节中所示的步骤操作

    此致,

    安东尼·范