This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:关于 RSOC 和 SOH 的巨大差异

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087838/bq40z50-r1-regarding-the-large-discrepancy-in-rsoc-and-soh

部件号:BQ40Z50-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ40Z50

我们调查了最终用户使用的电池上的燃油测量(40z50-R1)的准确性。
我们将蓄电池连接到了一台测量机,并将实际放电的值与 FG 报告的值进行了比较。 我们发现几节电池从 SOH 和 RSOC 中明显返回。
在测量前检查 DataMemory 值后发现了以下内容。

在最终用户使用过程中获得的 Qmax 和可评点值与离群电池和其他电池的值没有什么不同。
发现异常蓄电池具有异常的 DeltaVoltage 值。
从这一点上,我了解到这些电池在产品中经历了较大的负载波动,这导致剩余容量计算报告了为这种负载波动做准备的较低值。


所以我有两个问题。

1.
我的理解是,SOH 是设计能力与设定放电率下容量的比率。
我认为 SOH 不应该受到 DeltaVoltage 的影响,那么为什么这些电池也有异常的 SOH 值?

2.
关于 我们的新型号(更新为40z50-R3),TDELAV 位=1被设置为 Turbo Boost 模式。
我是否正确理解了在这种情况下不会发生 DeltaVoltage 异常学习?

RSOC
最大错误
(正极)
RSOC
最大错误
(负)
SOH (已报告) SOH
(行动)
SOH
错误
气体测量状态增量电压[mV]
电池1. 4.1% 0.0% 89.0% 89.4% -0.4% 178.
电池2 5.5% -0.3% 93.0% 88.2% 4.8% 386
电池3. 4.1% -0.3% 95.0% 87.2% 7.8% 268.
电池4. 3.0% -1.1% 92.0% 93.4% -1.4% 356.
电池5. 3.9% -1.2% 96.0% 88.2% 7.8% 193.
电池6. 1.1% -18.0% 59.0% 87.9% -28.9% 712)
电池7. 3.2% -24.4% 46.0% 89.6% -43.6% 800
电池8. 1.3% -27.7% 78.0% 82.3% -4.3% 7772
电池9. 0.4% -80.4% 19.0% 81.7% -62.7% 1207.

RSOC 最大误差:FG 在放电过程中报告的 RSOC 与根据实际放电电量计算的 ROSC 之间的差值。
当错误在正方向为最大值,在负方向为最小值,通过100%-0%放电时,该值为最小值。
(FG 报告的负值低于实际 RSOC。)
SOH (报告):FG 报告 SOH
SOH (ACT):SOH 根据该电池实际放电的电量计算得出。

SOH 错误:ACT 报告的错误。

谢谢!


B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yosuke,

    目前在 BQ40Z50设备中,我们确实使用 Delta 电压参数计算 SOH,这可能导致极高负载脉冲出现错误(如您的应用)

    我们希望在下一个固件版本中改进此功能,但目前 Delta 电压包括在终止电压计算中。

    TDELTAV 位控制用于查找 Delta 电压的方法。 您可以通过启用此功能并配置 Turbo 模式设置(如最小 Turbo 功率)来降低 Delta 电压的影响。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒