This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:北美

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087453/tps65217-na

部件号:TPS65217

在不处于充电模式的情况下,我可以使用外部电池充电的功能,并使用外部电池为其他电路供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy,您好!

    感谢您的帮助。 如数据表所述,用于为电池充电和运行系统的输入电源可以是交流适配器或 USB 端口。 系统(vsys 针脚)可以由交流,USB 或电池供电,但电源通道将优先考虑交流输入,而不是 USB 输入,而是两者都优先于电池输入。 仅当交流和 USB 不存在时,电池才可用于为系统供电。 此功能可确保尽可能使用交流电源和 USB 电源以延长电池寿命。  

    有关详细信息,请参阅数据表中的“电池充电器和电源通道”部分,如果您有其他问题,请告诉我。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于如何连接的示意图示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应,我还能检查一下,当没有交流和 USB 时,我知道电池将接管。

    在使用电池为设备通电时,我可以选择哪个电脑控制器来通电,以最大程度地减少电池电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy,您好!

    下图显示了电源通道的建议连接。 这些信息可在浏览报告中找到。

    在此,我列出了一些链接,其中除数据表之外,还包含了更多信息,这些信息可在使用 TPS65217进行设计时用作参考。  

    数据表和其他文档可在 TI.com 产品文件夹中的“技术文档”下找到。  

    谢谢,

    Brenda