“线程”中讨论的其他部件:BQ76942, BQSTUDIO
您好,
我有 BQ76942评估套件,我已按照说明进行了通信,但特定设备从未被自动识别。 具体问题是当我将电压低于24V 时,DSG FET 不会关闭,且没有任何安全寄存器指示存在故障。 我在安全保护登记册 A 中设置了 CUV,我还将 CUV 保护登记册设置为3000,我认为这是3V。 按照技术参考手册,这似乎并不同意,但 如果我按照说明将此值设置为50mV (即 60)我收到一条警告,指出该值超出范围且未被接受。
我尝试的第二项测试是用热气枪加热熔滴热敏电阻,这导致电路板关闭,并且在 电路板冷却到正常状态后,消息消失。
我尝试了另一个主板,但我对安全警告也有同样的行为。 是否需要设置全球安全寄存器设置才能使该板正常工作?
谢谢
理查德