This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:有关 VDDM 的问题。

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087758/tpsi3050-q1-question-about-vddm

部件号:TPSI3050-Q1

你(们)好

我不会使用 VDDM 引脚。

那么我只需要将保护罩连接到 VDDH 和 VSSS 吗?

我可以打开 VDDM 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,David Kim2,

    非常感谢您的参与。

    CDIV1和 CDIV2充当引导电容器,其中 CDIV2的电压为5V (VDDM),而 CDIV1的电压高于 VDDM 的5V,从而产生一个参考 VSSS 的10V 导轨(VDDH)。 要使设备正常工作,需要使用这两个电容器。 此外,VDDH 有一个 UVLO,它会在触发时断言 VDRV 过低。  

    请告诉我们这是否能回答您的问题。  

    顺祝商祺!  

    弗朗西斯科·劳祖里奇