This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS778:TPS77818D

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085795/tps778-tps77818d

部件号:TPS778

您好,

对于我们的内部项目,我们使用  TPS77818D LDO。 请查看随附的原理图,并告诉我这些意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我认为示意图看起来不错。 示意图标签表示输入电源为3.3V, 但标题却表示输入电源电压为6V。 3.3V 输入电源电压不应导致任何问题,但是,如果使用6V 输入电源,请注意在环境温度下运行,以确保功耗不会使接线温度超过125ºC º C。 另请   ≤1.5Ω 确保 cout (C20)的 ESR 范围为50mΩ≤resr。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreehari,

                 我是否可以知道 LDO 输入端有电感器的原因,其值是什么? 电感器可能会在负载瞬变和启动过程中导致电压峰值。 例如,将相关电容器(C17)的值增加到10uF 将有助于降低峰值的幅度。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,斯里坎特,

    它是一种由输入功率提供的铁氧体磁珠。 这是为了过滤来自电源的噪音。