This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:DPWM 信号和#39;s 电压电平不足以让栅极驱动器工作(仅1伏)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087707/ucd3138a-dpwm-signal-s-voltage-level-is-not-enough-to-let-gate-driver-work-only-1-volt

部件号:UCD3138A

主席先生,你好,

在调查 LLC MOSFET 烧坏问题时,我们发现 UCD3138A 的 DPWMA/DPWMB 的信号输出电压随机只有1V。

这不足以推动浇口驱动器。


这种潜力不足的现象似乎是概率性的,并不是异常的。
请参阅随附的图片和视频,请协助调查和分析,t

你的后身。

DPWM 1V

e2e.ti.com/.../Video-of-DPWM-voltage-level-only-1-voltage.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    有两个可能的方向。 一是 由外部 电路引起的。 您可以直接检查 UCD 的 DPWM 引脚上的输出。 另一个可能是由固件中的 GPIO 设置引起的。  建议非使用的 GPIO 在固件中输出0并连接到硬件中的 GND。 您可以检查 固件中是否有已配置为输出1的 GPIO,但已连接到硬件中的 GND。

    此外,波形中是否有标量器? 因为我注意到示波器 div 为1V,并且 PWM 高电平似乎小于3.3V,大约为1.5V。  

    此致,

    徐美