This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:正 LDO 的 PSRR 值@2MHz

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LM27761, TLV740P, TPS560430, TPS7A4101, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086771/lm27762-psrr-value-2mhz-of-positive-ldo

部件号:LM27762
线程中讨论的其它部件: LM27761TLV740PTPS560430TPS7A4101UCC256404

各位专家:

我们的客户有问题,他 需要零件 LM27762的技术信息。
正极 LDO 的 PSRR 值@2MHz 是多少?

我检查了数据表,但似乎可用的数据只有1MHz,如下所示:


 是否还提供了正 LDO 的 PSRR 值@2MHz? 如果我们也有这些数据,请分享。
非常感谢。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    不幸的是,我们只有高达100KHz 的数据。 正极 LDO 没有足够的带宽来主动改善高频率的 PSRR。 在2MHz 时,输入噪声信号 获得的唯一衰减来自  由 LDO 传递晶体管和输出电容器的电阻形成的 RC 滤波器。 客户是否需要 2MHz 的最低 PSRR 级别?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Varun,

    感谢您的首次回复。 我们的客户需要一个运算放大器的偏置电源,-/+3.3V,50mA。 LM27762后面有一个4V 输出,2MHz 降压转换器。 因此,他们需要知道在运算放大器的电源引脚上可以看到多少降压转换器的波纹。 请问您的想法是什么,最好使用 LM27761+TLV740P,哪两个部件的 PSRR 都定义@2MHz?

    此外,没有关于 LM27762正极 LDO 系列电阻的信息。 用0.48欧姆的 V-I 图形来计算是可以的吗?

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    为4V 轨供电的降压转换器是否以 PFM 模式运行? 这意味着除了开关噪音外,它还具有一些低频内容。

    在该降压转换器的输出上添加第二个 LC 有助于衰减高频切换噪音。 我假设此降压开关为2MHz? 您需要在降压转换器的带宽之外设计第二个 LC 的切断频率。 假设带宽低于100KHz,并且您设计了第二个 LC,切断幅度约为200kHz,则在2MHz 时,PSRR 的电流大约为40dB。

    如果必须过滤来自 PFM 开关的低频噪声,LDO 可以在此处提供帮助。 由于采用了被动 RC 滤波,LDO 在高频率(2MHz)下也有所帮助。 滤波量确实取决于工作条件,因为内部 LDO 电阻取决于 VIN,VOUT 和负载电流。 内部系列 电阻越大,LDO PSRR 在高频率下的电阻越高。 这是因为 您将  RC 的切断频率移动到较低的值 。  更大的 VIN/VOUT 比率和更小的负载电流会导致更高的串联电阻和更好的滤波。 内部系列电阻可按(VIN-VOUT)/IOUT 计算。

    由于大多数 LDO 的被动 RC 滤波频率为2MHz (除非您找到高带宽 LDO),因此我不希望看到在同一 VIN,VOUT 和 IOUT 下运行的不同 LDO 的 PSRR 有任何区别。

    回到这个应用程序,我建议在2MHz 的~ 40dB PSRR 的降压输出处使用第二个 LC。 如果您需要衰减低频 PFM 内容,或者在2MHz 下衰减更多,则可以使用 LDO。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    感谢您所做的一切努力和提供的信息。 在我们的客户项目中,他们需要-3.3V,因此后面的降压转换器应该高于3.3V。  根据压降等,他们决定了一个大约3.6V 到4V 的值,因此他们已经需要一个干净的-3.3V,两个+3.33.5的一个用于模拟,另一个用于 MCU。 他们还需要一个干净的+30V 电压来实现 HV 光电流。 他们 在这里考虑使用 TPS7A4101。 此时,他想以零件号为基础进行讨论。 降压转换器可在 FPWM 模式@2MHz 下为 TPS560430。 他们希望在这两种情况之间做出决定:1-使用单个 LM27762进行运算放大器,使用 TLV74033进行 MCU。 2-使用 LM27761,外加一个用于模拟的 TLV74033,一个用于 MCU 的 TLV74033。 模拟需要20mA。 MCU 需要150mA

    在这种情况下(他的意思是他们总共需要使用3xLDO),您认为他们是否仍需要额外的滤波器?

    关于 HV 运算放大器调节器,TPS7A4101后面有基于 UCC256404的 LLC 转换器,工作频率为100kHz
    如果有任何问题不清楚,请毫不犹豫地提出问题。

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    您提到的两种解决方案都应该起作用。 他们是否需要第二个 LC,取决于客户在2MHz 时需要多少 PSRR。  LDO 将3.6V 转换为3.3V ,具有20mA 至150mA 的负载和5uF 有效输出电容,可在2MHz 时为您提供50至60dB 的 PSRR。 增加 LDO 的输出电容也可以改善 PSRR。 根据我的经验,50dB 的 开关噪声衰减足够高。

    此致,

    瓦伦