This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:短路(输出)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086563/lm7480-q1-short-circuit-output

部件号:LM7480-Q1
线程中讨论的其他部件: LM74800-Q1LM74700-Q1

大家好,团队

我查看了数据表。 如果输出短路,LM7480-Q1似乎没有保护功能。  

在 LM74700数据表中,它显示 LM74700没有该功能。 如果 LM74800-Q1也没有该功能,您能告诉我吗?

此外,如果 LM7480-Q1不支持该功能,实现该功能的常用方法是什么。(输出短路保护)

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    LM74700-Q1无论如何只能驱动理想的二极管 FET,它不能阻止正向电流(因为即使 FET 关闭,它也能流经 FET 主体二极管)。 因此,LM74700-Q1无法实现输出短路保护。

    由于 LM7480-Q1可以驱动背对背 FET,它能够  阻止正向电流,但它不能监控电流/检测短路并关闭 FET。 因此   ,仅使用 LM7480-Q1无法实现输出短路保护。 但 LM7480-Q1以及电流感应放大器可以实现 这一点,如下所示。 有关更多信息,请参阅 “使用理想二极管控制 器实现强大反向电池保护的六种系统架构的“第4号:具有过流保护的反向电池保护”一节应用说明。

    我们确实有更多有关此主题的信息。 请通过电子邮件联系我们,以便我们可以共享机密信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    如果出现输出短路问题,我知道 MOSFET 可能会通过巨大的电流,从而损坏 MOSFET。 但是,我知道,LM7480-Q1没有过大电流。 如果我们不为状态提供保护,LM7480-Q1是否会受到破坏?

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    你是对的! 如果输出短路 ,LM74800-Q1不会损坏,因为它不在电源通道中。  

    请您进一步阐述您的问题:“ 如果我们不为该状态提供保护,LM7480-Q1是否会受到破坏?”  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,现在结束这条线。 您可以通过电子邮件联系我,了解有关即将推出的产品组合的信息。