This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:有关 OVP 回应 BQ25173的查询。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086249/bq25173-inquiries-regarding-ovp-response-of-bq25173

部件号:BQ25173

您好,TI 专家。

客户询问 OVP 的问题是 BQ25173。

据说,在 OVP 的情况下,STAT 针脚的状态不会像下面数据表中的图形那样以脉冲形式出现。

可能有原因吗? 或者,还有其他条件吗?

据说,在充电情景下是必要的。

如果您需要其他信息,请告诉我。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    我正在研究这一问题,将在下星期一让你回来。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    输出/FB 引脚的状态是什么? 如果充电完成(FB > 800mV 的98%),STAT 针脚将显示充电完成信号。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick,

    我有一个问题。正如你所看到的那样,粉红色(脉冲图)是 STAT 状态。 所以我需要做一个粉色的图形。

    那么我该如何制作这张图呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hojin,

     您能否分享您使用的原理图? FB 针脚的电压是多少?

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼克

    这是我们的示意图。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hojin,

    示意图看起来正常。  您是否可以共享显示在中,外,STAT 中的波形?  

    充电完成 STAT 信号(VFB > VAF_REF 的98%)优先于 VIN_OVP 故障,请参阅随附的波形。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    我在下面附加了波形。

    绿色为 FB 电压,枫叶为 VIN,粉红色为 STAT。

    STAT 销仅略微移动。  

    此致,

    霍金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hojin,

    VIN OVP 跳闸点大于18V。  另外,您的 STAT 上拉功能似乎无法将销拉高。

    此致,

    尼克