This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BQ24296M

Guru**** 2387190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ24296
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087466/bq24296m-bq24296m

部件号:BQ24296M
“线程: BQ24296”中讨论的其它部件

您好,

我不确定如何理解 bq24296M 的数据表

在第7.3章“重新指令的操作条件”中,我的内容如下:

Isys -输出电流(SYS)-最大3.5A

Ibat -内部 MOSFET 的放电电流-最大5.5A

我是否应该理解,当系统由电池供电时,我的电池可以向系统提供高达5.5 A 的电量?

在这种情况下,Isys 的含义是什么,它的含义要低得多?

因为 MOSFET (根据8.2功能方框图)在 SYS 和 BAT 引脚之间连接。

谢谢

阿诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnaud,

    [引用 userid="516714" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1087466/bq24296m-bq24296m"]

    Isys -输出电流(SYS)-最大3.5A

    [/引用]

    这是由 Vbus 供电,蓄电池和系统共享的降压转换器的最大推荐输出。  

    [引用 userid="516714" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1087466/bq24296m-bq24296m"]

    我是否应该理解,当系统由电池供电时,我的电池可以向系统提供高达5.5 A 的电量?

    [/引用]

    是的,仅使用电池供电时,持续电流最高可达5.5A。   如果在过电流期间需要关闭 BATFET 闩锁,则需要使用 BQ24296: e2e.ti.com/.../what-is-the-difference-between-bq24296-and-bq24296m

    谢谢,

    尼克