This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:原理图回顾

Guru**** 2391265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084648/tps650861-schematic-review

部件号:TPS650861

您好,

PFA 回顾示意图。 我们正在使用 PMIC 模块为 Xilinx FPGA ZU9EG 供电。

我对各种降压转换器有以下电压和电流要求:

输出功率网    电压 所需电流(A)  
BUCK1. 3.3. 8.
巴克2 0.85 8.
BUCK3. 1.2. 3.
BUCK4. 0.9. 3.
BUCK5. 1.8. 3.
BUCK6. 1.2. 8.
LDOA1 2.5. 0.2
LDOA2 1.5. 0.6
LDOA3 1.2. 0.6
SWA1 3.3. 1.
SWB1 1.8. 1.
SWB2 1.8. 1.

开机顺序应如下所示:  

1.北基4

2,BUCK5,BUCK3,Buck2

3.SWB1,SWB2,SWA1,BUCK6,load1和其他  

请查看示意图并提供反馈。

此致,

贾恩德拉  

e2e.ti.com/.../QSB-SCM-14032022.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾恩德拉,

    我们在产品文件夹中提供了一份原理图/布局核对表,以帮助客户审查他们的设计。 以下是链接: TPS65086x 原理图和布局核对表(修订版 a)。 此检查表也可在技术文档部分下的产品文件夹中找到。

    您能否填写表格并将其附在此电子邮件中? 如果需要,我可以帮助进行第二次快速评估。   

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    感谢您发送邮件。

    我已经更新了示意图清单,并附上了相同的清单。

    我们有以下疑问:

    请提供清单中提到的 Ilim pin 计算器表  

    2.是否可以更改 CLTi 控制分组? 3.3V 上拉是否正常?

    数据表中典型电压范围内针脚 vsys (针脚55)处的电压值应为5.6至21V。 我们使用了7.6V,这是否正常?

    请尽早提供您的反馈。

     我们在原理图中使用了其他两种器件(部件号 TPS61088RHL 和部件号 TPS62089AYFP),请您也查看它们。

    此致,

    贾恩德拉  

    e2e.ti.com/.../4774.TPS650860-Schematic-Checklist_2C00_-Layout-Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾恩德拉,

    我已在下面列出了我对您问题的回答。 本周,我们的带宽非常有限, 我们已经对该设备进行了多次原理图审查,因此将在接下来的5个工作日内提供原理图审查的更新。  

    1. 要计算电阻值以设置转换器上的电流限制,请使用 TPS65086x 设计指南中的方程式 (第“2.1.5节:设置电流限制”)。  
    2. TPS65086100是随“空白”OTP 存储器附带的可编程版本,因此 CTLx 引脚的分配/分组可以进行编程以满足特定的应用要求。 但是,对于产量,它需要与 TI 批准的分销商(如 Arrow)合作进行编程服务。 关于上拉电源,最高可达3.3V (MAX),因此我们建议使用1.8V。  
    3. vsys 上可以使用5.6V-21V 之间的任何电压,因此应该正常。  

    [引用 userid="369214" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1084648/tps650861-Schematic -review 4016324#4016324"] 我们还使用了 TPS61088AYHL 和 TPS62089FP 这两个器件,以请求您查看它们[。]

    我们不拥有这些设备。 我建议为这些部件号提交单独的 E2E,以便相应的工程师可以检查连接情况。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Brenda,

    感谢您的回复。

    在 I2C 或其他方式的帮助下,是否可以为器件部件号 TPS6508640和部件号 TPS650861按任何顺序提供加电/断电顺序?

    此致,

    贾恩德拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾恩德拉,

    TPS65086100是用户可编程版本,因此可以根据系统要求对加电顺序和其他功能进行编程。 对于原型,您可以使用编程启动包(BOOSTXL-TPS650861 EVM 用户指南)和 OTP 发生器对样本进行编程。 如果您对编程步骤有任何疑问,请告诉我。 一旦 OTP 配置被验证,客户就可以与 TI 认可的分销商(Arrow)合作 进行编程服务。  

    TPS6508640预编程了特定序列,用于在 PMIC 和 SoC 之间的连接遵循以下方框图中的建议时为 Xilinx Zynq UltraScale+供电。 建议不要更改此设备的默认配置。 有关序列和由每个 CTL 引脚控制的导轨的更多详细信息,请参见数据表 图8-4。 “TPS6508640加电顺序”以及相应的预充 OTP 发生器(用于 Xilinx Zynq UltraScale+的 TPS65086100 OTP 发生器(TPS6508640设置)(修订版) a))。 如果您还有其他问题,请告诉我。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾恩德拉,

    我将在明天之前提供有关原理图审查的最新信息。  为了确保审核包含所有必要信息,需要再多一天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾恩德拉,

    我已经查看了 TPS65086100RSK 以及外部无源元件的原理图,我的回答如下。 请注意,原理图中的其它部件(TPS61088RHL, TPS62089AYFP)尚未审查。 对于这些设备,请为每个设备提交另一个 E2E 问题,并标记相应的部件号,以便将其分配给正确的团队。

    这是我的反馈:

    • 对于 DRV5V_1_6 (PIN 38)和 DRV5V_2_A1 (PIN 8),本 PMIC 已在中的每个 DRV5Vx 上使用2.2uF 电容器进行了验证,以实现数据表中所述的去耦(请参阅第6.2.1.2.1节)。
    • 我们建议在向 BUCK1,Buck2和 BUCK6的高压侧 FET 输入降额后使用10uF 低 ESR 陶瓷电容器
    • 对于 PVINVTT,目前有一个用于旁路的4.7uF 电容器。 此输入的最小建议电容为10uF (请参阅数据表第4.9节,标题 为 VTT LDO)
    • 我假设 IRQB 引脚和 I2C 引脚(SCL 和 SDA)都连接了上拉电阻器,但图解中没有显示。 如果将 GPO 引脚配置为推挽式排列,则可省略该引脚的上拉电阻器。 检查是否已在必要时应用了上拉电阻。
    • BUCK3,BUCK4和 BUCK5均针对0.47uH 或1uH 电感器进行了优化。 其他电感器值必须使用数据表6.2.1.2.1.1中的方程式进行计算,这些方程式的参数已更改,以匹配 Bucks 3,4和5的方程式。 此外,由于每个降压都有不同的输出电压,计算出的电感值也会有所不同。 对于所有三个降压转换器而言,2.2uF 不可能是最佳值。
    • BUCK1,Buck2和 BUCK6都使用相同的电感值2.2uH。 这些控制器的电感值必须使用数据表第6.2.1.2.1.1节中的方程式计算。
    • 与我之前的说法相似,我注意到 BUCK1,Buck2和 BUCK6都具有相同的 Ilim 电阻值。 应使用第5.4.5节中的方程式1计算电阻值。 此等式考虑了输出电压,由于每一个这些 Bucks 的输出值不同,ILIMx 的最佳电阻将发生变化。
    • 根据1.8V 逻辑,收集了 CTLx 引脚的数据。 使用3.3V 是可接受范围内的最大值。
    • 为避免电源序列出现潜在问题,请确保在 vsys,LDO5V,LDO3P3和外部5V 电源稳定之前,CTLx 引脚的3.3V 电源不会启用电源轨。 如果过早启用调节器,可能会导致电源故障。 请注意,如果您使用的是用户可编程版本的 TPS650861,则可以使用 OTP 发生器的“排序”选项卡对每个降压进行编程,以等待上一个导轨电源正常信号。