This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2574HV:使用二极管对具有 USB VBUS 的 LM2574HV (+5V)输出进行 ORing

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2574HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086106/lm2574hv-oring-output-of-lm2574hv-5v-with-usb-vbus-using-diodes

部件号:LM2574HV
“线程: LM2574”中讨论的其它部件

您好,

我目前正在计划使用 LM2574HV 可调开关调节器将24V 输入调节到5V,输出所需的电压不超过0.1A。 但是,当设计中没有24V 输入时,我们还需要能够使用 USB VBUS 为逻辑电平供电。  

问题是,LM25今后 输出和 USB VBUS 之间的二极管是否足够/正常? 当不存在24V 输入时,LM2553的输出状态是什么? 是否为高 Z?

我已经附上了这部分设计的示意图片段,请参见以下内容:

非常感谢您提供的任何反馈!

杰森·梅兹纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的,一个简单的二极管或您所需要的一切。   

    与任何切换台一样,从开关节点(“输出”引脚)到 VIN 有一条反向路径。

    因此,您需要使用二极管或。

    TI 还拥有专用二极管或组件,其压降要比简单二极管低得多。

    我已附加了一个可能不有用的应用程序。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../slvae57b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,我非常感谢您的回复。  

    我的问题是什么:“当没有24V 输入时,LM252.53的输出状态是什么?” 您对此有何澄清?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    设备没有“HiZ”模式。

    如果没有输入电压,电路将不会激活,但功率晶体管仍连接到“输出”针脚。

    谢谢