请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2574HV “线程: LM2574”中讨论的其它部件
您好,
我目前正在计划使用 LM2574HV 可调开关调节器将24V 输入调节到5V,输出所需的电压不超过0.1A。 但是,当设计中没有24V 输入时,我们还需要能够使用 USB VBUS 为逻辑电平供电。
问题是,LM25今后 输出和 USB VBUS 之间的二极管是否足够/正常? 当不存在24V 输入时,LM2553的输出状态是什么? 是否为高 Z?
我已经附上了这部分设计的示意图片段,请参见以下内容:
非常感谢您提供的任何反馈!
杰森·梅兹纳