This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1,LP8764-Q1:设备启动:针对请求源和目标

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, TPS6593-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087643/faq-tps6594-q1-tps6594-q1-lp8764-q1-device-start-up-on-requests-sources-and-destinations

部件号:TPS6594-Q1
“线程: LP8764-Q1”中讨论的其它部件

这与 TPS6593-Q1,TPS6594-Q1,LP8764-Q1,TPS6594x 器件和 LP876x 器件有关:

配置程序时,了解启动相关概念非常重要。 启动与设备开机以及退出待机和 LP_Standby 有关。

设备启动由按需启动。 根据请求,这可以有一个或多个基于程序静态配置的源。 按需提供的可能来源包括启用引脚,nPWRON 引脚,RTC 警报唤醒,RTC 计时器唤醒以及 WKUP 或 LPWKUP 引脚。 尽管默认情况下将通过 NVM 编程启用某些源,但其他源则需要设置和注册配置。 例如,必须将用作 WKUP1的 GPIO 引脚配置为执行此操作。 此 GPIO 中断还必须启用并解除屏蔽,才能用作请求源。 RTC 警报,RTC 计时器,WKUP1,WKUP2,LP_WKUP1, 和 LP_WKUP2中断作为按需来源。 如果某个源未使用,请屏蔽其中断以防止对请求产生不必要的影响。 根据请求源将在 INT_STARTUUP 寄存器中产生中断。

提交请求后,将启动设备的启动顺序并生成启动触发器(SU_X)。 此 SU_X 触发器允许设备输入可预配置的任务状态。 此触发器将允许设备状态机在进入状态下启动。 启动目标状态可以配置为活动,仅 MCI_ONLY 和待机/LP_STANDBY。 使用 RTC_CTRL_2寄存器或 START_CTRL 寄存器选择目的地。 根据启动目标,启动触发器将被引用为 SU_ACTIVE,SU_MCU_ONLY 或 SU_STANDBY。

总之,源中断将生成一个 On 请求,该请求将在设备状态机器中生成 SU_x 触发器。 然后,设备进入配置的启动状态。

下表详细说明了的请求来源。 并非所有来源都可用于每台设备:

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码