This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS6594-Q1:[FAQ] TPS6594,LP8764:运行正常的 PMIC 器件是否需要 RTC 功能?

Guru**** 2602575 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, TPS6593-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087638/faq-tps6594-q1-faq-tps6594-lp8764-is-the-rtc-function-required-for-a-functioning-pmic-device

部件号:TPS6594-Q1
“线程: LP8764-Q1”中讨论的其它部件

这与 TPS6593-Q1,TPS6594-Q1,LP8764-Q1,TPS6594x 器件和 LP876x 器件有关:

实时时钟功能(RTC)提供了一种方法,通过该方法,可以根据报警和计时器配置 PMIC 的启用和休眠。 这些信息可用于提交对申请可能有用的接通和关闭请求。 尽管此功能很有用,但使用 PMIC 的其余部分则不需要此功能。