This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS6594-Q1:TPS6594,LP8764:如何确认编程了正确的 NVM?

Guru**** 2619875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087637/faq-tps6594-q1-tps6594-lp8764-how-can-i-confirm-that-the-correct-nvm-is-programmed

部件号:TPS6594-Q1
“线程: LP8764-Q1”中讨论的其它部件

这与 TPS6594-Q1,LP8764-Q1,TPS6594x 器件和 LP876x 器件有关:

可以使用可扩展 PMIC GUI 的 NVM 验证功能来确认 PMIC 上的 NVM 编程。 连接的 IC 的 NVM 编程将与提供的.bin 文件进行比较,以确认其有效性。 如果编程有效,则所有设备寄存器都应与提供的程序匹配。 在某些情况下,可能会有一个或两个不被覆盖的寄存器,用于识别 IC 的程序。 这些寄存器(如 NVM 代码_1或 NVM 代码_2 )不应影响设备行为,但必须确认寄存器的“DO”影响设备行为是否设置为所需的值。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码